This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:湿度数据不代表实际条件

Guru**** 2553920 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634426/hdc1010-humidity-data-not-representative-of-actual-conditions

器件型号:HDC1010

您好!

根据数据表中的指导原则、我在 PCB 上安装了 HDC1010传感器。 此外,我在 PCB 的下侧,在传感器下方放置了一个0.9mm 的小圆孔,以便使空气可以自由循环到传感器。 湿度在一定程度上固定在~37%、而校准器的实际读数为55%。 当雾脉冲被引导到传感器顶部或通过底部的圆形孔时、它不会发生太大的变化。  不过、同一个 DUT 上的温度传感器非常精确。

如果之前遇到此问题、是否有人可以建议任何解决步骤。

谢谢

Sudhansu Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhansu、
    根据参考仪器的读数差异(55%)和 HDC1010器件的读数差异(37%)、它会指向湿度传感器损坏或有缺陷。 湿度传感器的处理和组装需要遵循非常具体的指导原则、以避免污染或损坏。 请查看以下应用手册:

    优化湿度传感器的放置和布线: www.ti.com/.../snaa297

    存储和处理指南应用手册: www.ti.com/.../snia025

    此致、
    何塞