This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:4芯片级联示例设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634195/awr1243-4-chip-cascading-example-design

器件型号:AWR1243

尊敬的先生:

我们尝试了 AWR1243升压、通过分析、AWR1243芯片似乎适合我们的应用。

尽管如此,我们的设计仍需要4个以上的 AWR1243芯片的级联配置。

我在该论坛上看到、不久将会推出一个新设计和具有4芯片级联配置的新应用手册。

这对我们来说非常重要、因为我们要测试具有上述配置的演示板。

这篇文章 介绍 了完成4芯片示例设计的安装情况。

你有关于这方面的新闻吗?

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CDC、
    我们目前还没有日期。 但我们应尽快提供参考应用手册。

    -Raghu