请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的先生:
我们尝试了 AWR1243升压、通过分析、AWR1243芯片似乎适合我们的应用。
尽管如此,我们的设计仍需要4个以上的 AWR1243芯片的级联配置。
我在该论坛上看到、不久将会推出一个新设计和具有4芯片级联配置的新应用手册。
这对我们来说非常重要、因为我们要测试具有上述配置的演示板。
这篇文章 介绍 了完成4芯片示例设计的安装情况。
你有关于这方面的新闻吗?
非常感谢您的参与