This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于设置 TX 天线的 Tx 输出功率回退代码

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633604/awr1642-about-setting-tx-output-power-back-off-code-for-tx-antennas

器件型号:AWR1642

您好!

我的标题有一些问题。

我发现两个 Tx 天线的功率无法在同一个 time.please 上更改查看以下 FFT 图:

我已将 Tx 的回退代码更改为30、我认为这意味着 Tx1和 tx2应同时降低30dB、

但变化仅显示在 tx2的通道上。 Rx5-RX8的电平低于最大功率30dB、但 Rx1-RX4不变。

我的 configfile 如下所示:

------------------------------------------------------

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 7 58 30 0 68 1 128 2750 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 32 0 400 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 1 1 1
cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0 20 32
sensorStart

------------------------------------------------------

有什么问题吗? 请告诉我如何同时更改两个 Tx 的功率。

此致;

Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duan:

    这是一个有趣的问题。 我必须与我的团队交谈、然后再与您交谈。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的 回复并等待您的回复。

    此致、

    Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    "TX 断电选项"是一个 per-TX 选项。 "radar interface control document"中的第52页(作为 ProfileCfg 消息的一部分)给出了 TX 断电代码的格式。 您可以在目录"ti\mmwave_DFP_00_07_00_03\docs"中的 DFP 软件包中找到相同的内容。 我已经剪掉了相关位并在这里放置了一个屏幕截图。 请告诉我这是否有帮助。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您的回复! 这对我很有帮助。

    我尝试按如下方式更改我的配置文件:

    --------------------------------------------------

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 3 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    ProfileCfg 0 77 7 58  7710 0 68 1 128 2750 0 30

    --------------------------------------------------

    Tx1和 TX2的功率比最大功率降低30dB!

    谢谢!

    Duan