您好!
我的标题有一些问题。
我发现两个 Tx 天线的功率无法在同一个 time.please 上更改查看以下 FFT 图:
我已将 Tx 的回退代码更改为30、我认为这意味着 Tx1和 tx2应同时降低30dB、
但变化仅显示在 tx2的通道上。 Rx5-RX8的电平低于最大功率30dB、但 Rx1-RX4不变。
我的 configfile 如下所示:
------------------------------------------------------
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 7 58 30 0 68 1 128 2750 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 32 0 400 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 1 1 1
cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0 20 32
sensorStart
------------------------------------------------------
有什么问题吗? 请告诉我如何同时更改两个 Tx 的功率。
此致;
Duan