This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101基准输入频率(最大值)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634006/ldc1101-ldc1101-reference-input-frequency-max-value

器件型号:LDC1101

您好!

客户正在设计 LDC 1101。
LDC 1101的基准输入频率最大值为16MHz。
使用外部振荡器(16MHz)时、可以使用多少 ppm?
客户估计约为±50ppm (16.08MHz)。

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapotopa、

    即使在最小电源电压和最高温度的最坏情况下、基准振荡器的最大频率也有很大的裕量。

    此致。

    Christo