请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI:
我刚刚购买了 TDC1000-TDC7200EVM、但在用于水位检测时遇到了一些问题。 它无法显示实际水位、但向我显示了恒定值37323ns。
我的测试夹具设置如下所示:
TDC1000和 TDC7200的配置如下所示
当我测量起始脉冲(蓝色)、停止脉冲(绿色)、COMP_IN 脉冲(粉色)和 TX1/RX2的电压(黄色)时、波形显示如下:
当我尝试使用您提供的配置时、 请访问 https://webench.ti.com/webench5/TDC/index.html?app=levelHead。 它在图形页面上未显示任何内容。 配置如下所示:
问题:
- tx1/rx2信号与 COPM_IN 信号之间的关系是什么?换能器如何知道它是接收器信号?
- 是否有任何关于解决我刚才提到的问题的建议--无法检测到正确 的水位?
谢谢、此致、
Gary