This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:读数不稳定

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633753/hdc1080-unstable-readings

器件型号:HDC1080

我们目前正在测试 HDC1080芯片以替代基于 ATM2560的学习项目套件。

读数在我们的测试芯片上看起来不稳定、读数之间的差异大于10%:

T = 33.97C、RH = 38.59%
T=32.88C、RH=38.68%
T = 34.95C、RH = 38.81%
T = 33.60C、RH = 39.12%

(读数之间为1000ms)

((浮点)温度 R)*165/65536 - 40; //(TempRaw/2^16)*165 - 40

(((float)humidityR )*100/65536;//(HumidityRaw/2^16)*100

(分辨率达14位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    让我问您一些问题,以了解正在发生的情况,因为您共享的温度测量值在+/-1C 左右波动,这不是器件的预期行为,因为我们预计温度上的最大误差为+/-0.4C。

    您是否使用 HDC1080 EVM 来运行此测量?
    该实验是在受控环境(温度室)中进行还是使用温度参考探头进行比较? 是否有交流、风扇或空气在靠近 IC 的位置流动?

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晚上好、Jose、

    不可以、这是一个商业分线板(ClosedCube)、通过 Arduino IDE 连接和编码(该板使用的是 ATM2560)。

    目前正在办公室对其进行测试、空气流动极少、空气温度稳定。 我们还有其他几个测试中的传感器(Bosh BMP280和 Silicon Labs Si7021)、它们显示出稳定的温度和湿度、因此我认为这不是环境问题-但我可以请求进入试验箱。

    您认为这可能是器件问题吗? 我可以请求另一个样本来排除故障。

    谢谢
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    我认为获取并尝试不同器件是一个好主意、因为报告的行为不是预期的行为。