请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633753/hdc1080-unstable-readings
器件型号:HDC1080我们目前正在测试 HDC1080芯片以替代基于 ATM2560的学习项目套件。
读数在我们的测试芯片上看起来不稳定、读数之间的差异大于10%:
T = 33.97C、RH = 38.59%
T=32.88C、RH=38.68%
T = 34.95C、RH = 38.81%
T = 33.60C、RH = 39.12%
(读数之间为1000ms)
((浮点)温度 R)*165/65536 - 40; //(TempRaw/2^16)*165 - 40
(((float)humidityR )*100/65536;//(HumidityRaw/2^16)*100
(分辨率达14位)