请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
我们将考虑同步两个 AWR1243模块。 从数据表中可以看出、这是通过从主板通过 FMCW_CLKOUT 或 FMCW_SYNCOUT 向从板上的 FMCW_SYNCIN1/2提供20GHz 时钟信号来完成的。 但是、AWR1243BOOST 的原理图未连接到这些引脚。
AWR1243BOOST 板不暴露同步两个模块所需的连接是否正确、是否需要定制板?
谢谢!