This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:开发板上不提供级联模式?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631758/awr1243boost-cascade-mode-not-available-on-development-board

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

我们将考虑同步两个 AWR1243模块。 从数据表中可以看出、这是通过从主板通过 FMCW_CLKOUT 或 FMCW_SYNCOUT 向从板上的 FMCW_SYNCIN1/2提供20GHz 时钟信号来完成的。 但是、AWR1243BOOST 的原理图未连接到这些引脚。

AWR1243BOOST 板不暴露同步两个模块所需的连接是否正确、是否需要定制板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    一个4芯片级联参考设计正在开发中。

    这也可在以下帖子中回答:
    e2e.ti.com/.../626301


    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu! 很清楚、该参考设计将包含适用于 AWR1243的新 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时提供? 我很长时间都在关注它。