This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Lua 脚本编写的 RADAR Studio API 文档

Guru**** 2554970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630469/radar-studio-api-documentation-for-lua-scripting

Radar Studio 用户手册中有一个非常简短的有关 Lua 脚本的章节、用于自动执行采集任务。 是否有更完整的雷达 Studio API 文档? 我不是在寻找 Lua 文档、而是一个参考指南、了解如下命令中每个参数的含义以及可用命令。

AR1.ProfileConfig (0、76、100、3、60、 0、0、0、0、0、 0、30、1、256、10000、 0、0、30) 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果您在中查看 AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf 文档
    C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\docs 文件夹中、它应该具有每个 API 命令及其参数的说明。
    此致、
    Joe Quintal