请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Radar Studio 用户手册中有一个非常简短的有关 Lua 脚本的章节、用于自动执行采集任务。 是否有更完整的雷达 Studio API 文档? 我不是在寻找 Lua 文档、而是一个参考指南、了解如下命令中每个参数的含义以及可用命令。
AR1.ProfileConfig (0、76、100、3、60、 0、0、0、0、0、 0、30、1、256、10000、 0、0、30)
谢谢!