主题中讨论的其他器件: LDC1101、 LDC1101EVM
自从我使用 LDC1000进行试验以来已经有几年了、现在我购买了 LDC1612 EVM 以了解情况可能会有何变化。 我首先看到的是 LDC1000的旧 GUI 不会安装在我的 W10机器上(我应该使用新的 GUI)。 当我过去运行时、我以某种方式使用振荡器频率、因此能够看到金属歧视。 不过、我看不出如何使用 LDC1612来实现这一目标-尽管 LDC1612的额定频率范围较宽、但我不清楚如何更改来控制振荡器频率。 您能给我一些技巧吗?我如何使用此套件区分金属? 此外、是否有适用于 GUI 应用的用户手册? 有时、有些隐藏功能可能会很有用。 在 LDC1000 GUI 上、您可以使用鼠标放大实时波形以获得更高的分辨率。 LDC1612具有自动分频/锁定选项、但如果我只想手动设置比例(高)以便能够感应长距离物体、该怎么办?