This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:针对金属歧视的振荡器频率变化

Guru**** 2560270 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632630/ldc1612-oscillator-frequency-variation-for-metal-discrimination

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC1101EVM

自从我使用 LDC1000进行试验以来已经有几年了、现在我购买了 LDC1612 EVM 以了解情况可能会有何变化。  我首先看到的是 LDC1000的旧 GUI 不会安装在我的 W10机器上(我应该使用新的 GUI)。  当我过去运行时、我以某种方式使用振荡器频率、因此能够看到金属歧视。  不过、我看不出如何使用 LDC1612来实现这一目标-尽管 LDC1612的额定频率范围较宽、但我不清楚如何更改来控制振荡器频率。  您能给我一些技巧吗?我如何使用此套件区分金属?  此外、是否有适用于 GUI 应用的用户手册?  有时、有些隐藏功能可能会很有用。  在 LDC1000 GUI 上、您可以使用鼠标放大实时波形以获得更高的分辨率。  LDC1612具有自动分频/锁定选项、但如果我只想手动设置比例(高)以便能够感应长距离物体、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    要区分金属、您需要执行 Rp 测量。 LDC161x 和 LDC131x 器件仅执行 L 测量。 有关这些测量的更多信息、请参阅以下博客:

    我会考虑为您的应用评估 LDC1101。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、哇、简单看一下 EVM 应用手册、您完全正确!

    该死的。 我不想让 LDC1612返回以进行交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您可以尝试联系您当地的 FAE 或 estore 支持、我很肯定他们愿意帮助您。 :P

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我已经扔掉了封装、由于无法打开/使用封装、eStore 人员无法提供帮助。

    我可以尝试当地的 FA 工程师、但不确定如何找到他/她-我在加利福尼亚州奥兰治县。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简要看一下 LDC1101 EVM 的 EVM 文档、它看起来与我记忆中的 LDC1000不同。

    它是否已通过 LDC1000 GUI 添加功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    LDC1101具有 LDC1000中不存在的其他特性和功能;LDC1101EVM GUI 与原始 LDC1000相比进行了扩展。  LDC1101在许多方面优于 LDC1000 -它具有更快的 SPI 总线、支持比 LDC1000最大频率高4倍的有效基准频率、包括 L 和 Rp 的输出开关模式(LDC1000仅 DID Rp)、部件匹配性能提高20倍、 支持更宽的电源电压范围、包括低功耗关断模式、无需外部 CFB 电容器、并且具有两倍的 LDC1000 Rp 测量分辨率。 此外、它还可作为24位版本、单通道、更快版本的 LDC161x 运行。 如果这还不够、则比 LDC1000便宜。

    此致、

    Christo