This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:使用 FDC2114进行液位感测...

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633410/fdc2114-using-the-fdc2114-for-level-sensing

器件型号:FDC2114
主题中讨论的其他部件:FDC1004FDC2214

我有一个需要在 EMI 脏环境中监测油位的应用。 在简要介绍 FDC1004之后、它看起来会正常工作、但我想知道我是否可以从迁移到 FDC2###器件中获得任何好处? 液体是不导电的、任何人都不会靠近液体的任何位置:但 EMI 和 EMC 将会很严苛。

显然、我的第一个调用端口是基于 FDC1004的电平感应应用手册。 选择此芯片是因为它在液位感应应用中更好、还是被选为编写本文档时唯一可用的器件? 例如、如果您现在要重新编写技术说明、FDC1004是否仍是首选器件、或者假设选择了 FDC2114、则差分通道是否可以实现更好的传感器布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    FDC1004基于传统的开关电容器架构。 FDC2214基于窄带 LC 谐振架构。 FDC2214器件将在 EMI- EMC 脏污环境中表现更佳、并且可以驱动大串联电容、并且可以测量小得多的 PPM 电容变化。

    但与 FDC1004不同、FDC2214器件没有屏蔽驱动器。 您必须对系统需要具有多大的 EMI 稳健性进行系统内评估。

    此致、