请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2114 主题中讨论的其他部件:FDC1004、 FDC2214
我有一个需要在 EMI 脏环境中监测油位的应用。 在简要介绍 FDC1004之后、它看起来会正常工作、但我想知道我是否可以从迁移到 FDC2###器件中获得任何好处? 液体是不导电的、任何人都不会靠近液体的任何位置:但 EMI 和 EMC 将会很严苛。
显然、我的第一个调用端口是基于 FDC1004的电平感应应用手册。 选择此芯片是因为它在液位感应应用中更好、还是被选为编写本文档时唯一可用的器件? 例如、如果您现在要重新编写技术说明、FDC1004是否仍是首选器件、或者假设选择了 FDC2114、则差分通道是否可以实现更好的传感器布局?
垫