主题中讨论的其他器件: AFE4404
您好!
我将介绍 AFE4404EVM。 安装驱动程序后、我启动了 PC EVM 软件并收到以下错误消息:
电路板上当前安装了<1>固件。 请将固件更新为<2>固件、或使用<3>。 请参阅用户指南、了解如何在不使用 GUI 的情况下更新固件。 GUI 将立即退出。
我按照说明使用我拥有的唯一固件更新固件: AFE4404_EVM_FW_V1.5.txt、该固件位于..AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater 文件夹中。 更新应用程序指示成功。
GUI 重新启动时、我收到了相同的消息。 我重新启动了 AFE4404 EVM 板并重新启动了 GUI:相同的错误消息。
我注意到、在 AFE4404主页上、固件源代码为 V1.5 (与我上传的固件的版本号相匹配)。
问题:
- 如何解码错误消息?
- 在哪里可以找到要加载的更新固件?
- 错误消息是否指示除固件之外的其他问题?
谢谢、
Steve