This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:正在解码固件更新错误消息

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630234/afe4404evm-decoding-firmware-update-error-message

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

您好!

我将介绍 AFE4404EVM。  安装驱动程序后、我启动了 PC EVM 软件并收到以下错误消息:

电路板上当前安装了<1>固件。 请将固件更新为<2>固件、或使用<3>。 请参阅用户指南、了解如何在不使用 GUI 的情况下更新固件。 GUI 将立即退出。

我按照说明使用我拥有的唯一固件更新固件: AFE4404_EVM_FW_V1.5.txt、该固件位于..AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater 文件夹中。  更新应用程序指示成功。  

GUI 重新启动时、我收到了相同的消息。  我重新启动了 AFE4404 EVM 板并重新启动了 GUI:相同的错误消息。

我注意到、在 AFE4404主页上、固件源代码为 V1.5 (与我上传的固件的版本号相匹配)。

问题:

  • 如何解码错误消息?   
  • 在哪里可以找到要加载的更新固件?
  • 错误消息是否指示除固件之外的其他问题?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S.通过 PC 重新启动、然后重新启动4404 GUI、EVM 板再次出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    固件版本正确。 它将位于 Program Files 下的 Firmware Updater 目录中。
    以下是供您参考的正确位置:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater

    您是如何更新固件的? 您是否参考了用户指南(www.ti.com/.../slau621a.pdf)的第7节
    您是否在机器上安装了最新版本的 GUI (1.2版)?

    您是否在仿真模式(EVM 未连接到 PC)下收到此错误消息?

    PC 的操作系统是什么?
    最后、您能否在另一台 PC /笔记本电脑上尝试并检查是否收到相同的错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的响应以及对固件位置(即我找到它的位置)的澄清。

    是的、我根据用户指南的第7节"AFE4404 EVM 固件升级、不带 GUI "和所示的最后一个窗口更新了固件  

    我使用的是 GUI 的最新版本(版本1.2)。

    我在仿真模式下未收到错误消息(EVM 未连接到 PC)

    我的 PC 运行 Windows 7 Enterprise、Service Pack 1。

    我在另一台同时运行 Windows 7 Enterprise、Service Pack 1的 PC 上尝试过此操作、并收到相同的错误消息。  我根据 AFE4404 EVM GUI 的第7节更新了固件、并正确更新了固件。  也就是说、固件升级指示内存已成功验证、重置设备、启动应用程序并指示"Done!"。

    另一个可能很重要的项目。  在 FW 更新错误消息中单击"OK"后、会出现另一个错误:

    我感谢就如何解决这一问题提供的任何指导。  如果 TI 的人员可以查看 AFE4404 EVM GUI 源代码并确定导致此错误消息的条件语句、这可能会提供线索?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    固件更新后、是否在器件管理器中正确检测到 EVM?
    您能否共享设备管理器的屏幕截图(显示"端口(COM 和 LPT)")?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    固件更新后、设备管理器似乎可以正确检测到 EVM。  请参阅端口(COM & LPT)属性以显示设备安装正确以及驱动程序版本。   

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    查看所附的图像,我可以看到已正确检测到 EVM。
    现在、如果您想了解 EVM 的版本、可以按照下面给出的步骤使用串行程序(如 Docklight、Putty)。

    1) 1)连接 EVM 并以230400的波特率打开串行程序中的相应端口。
    2) 2)向 EVM 发送0x04和0x0D
    3) EVM 应回复版本号(对于 AFE4404、应显示0x04 0x02 0x34 0x34 0x30 0x34 0x03 0x0D)


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这似乎是 AFE4404 EVM 的硬件问题。  我获得了一个新的、已插入的、它立即使用了之前板上出现故障的驱动程序和 AFE4404 EVM GUI 配置。

    您是否会针对 AFE4404EVM/AFE4404EVM GUI 提出变更请求、要求它能够检测发生故障的硬件并为用户提供有意义的指导、而不是当前任何人都无法解码的错误消息?