This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:LDC1312_fmwr -更新错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312, LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632943/ldc1312evm-ldc1312_fmwr---update-error

器件型号:LDC1312EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1312

您好~ TI 团队

我已将"ldc1312驱动程序" 从 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM 驱动  程序安装到 Ldc1312-EVM,它  一直在运行。

当我将 从 TI.com (SNOC022-LDC1312EVM 固件)下载的"LDC1312_fmwer_07.txt"更新 为 ldc1312-EVM 时,  

 PC 无法 检测 到 LDC1312EVM ,只显示“HID 兼容设备”

如何让它工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用感应解决方案文件夹中的固件。 如果 EVM 处于 BSL 模式、则可以使用 GUI 上传固件、即使其底部显示"未连接"。 如果器件尚未处于 BSL 模式、则可以按照 常见问题解答 中问题36的说明进行操作:e2e.ti.com/.../295036

    请注意、另一个用户刚刚有一个类似的问题: e2e.ti.com/.../632895

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke,

    感谢您的建议,我将 PUR 连接到 VUSB PIN,但它没有连接到 PC。

    EVM 仍然无法正常工作。

     VID:0x2047•PID:0x0200,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luke,

    EVM 现在可以工作。

    将 PUR 连接到 VUSB 引脚后、
    然后、USB VID= 0x2047 PID= 0x0200、并使用"MSP430 USB 固件升级示例"更新固件"C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM 固件\older revs \fDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt"

    谢谢