请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1312EVM 主题中讨论的其他器件:LDC1312、
您好~ TI 团队
我已将"ldc1312驱动程序" 从 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM 驱动 程序安装到 Ldc1312-EVM,它 一直在运行。
当我将 从 TI.com (SNOC022-LDC1312EVM 固件)下载的"LDC1312_fmwer_07.txt"更新 为 ldc1312-EVM 时,
PC 无法 检测 到 LDC1312EVM ,只显示“HID 兼容设备”
如何让它工作?
谢谢