This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在模式2下运行捕捉演示(仅限 DSS)

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633152/iwr1642boost-running-capture-demo-in-mode-2-dss-only

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

我能够使用 CCS 编译和加载 DSS 和 MSS 的可执行文件。 我还使用 Tera Term 来选择捕获演示模式、并希望使用选项2 (仅限 DSS)。 在这种情况下、配置来自 MAIN_DS.C 中的默认配置  

当我在 Tera Term 中选择选项2时、gDataCube 会填充 I/Q 数据、然后可以将其导出到文本文件中、并使用 Matlab 继续分析。

但是、当我在改变距离后想重复此操作时、例如、我必须遵循才能成功。

1.断开调试器

2.关闭 EVM 的电源、然后再次打开

3.在 CCS 中启动调试器会话

4.连接到内核

5.加载两个内核的可执行文件

6.运行两个内核可执行文件

7.在 Tera Term 中选择选项2并将 gDataCube 存储器保存到文件中

那么、我的问题是、是否有更简单的方法来实现它? 我曾尝试重新加载可执行文件、然后在不关闭和打开 EVM 电源的情况下运行、但这样就结束了错误。  

此致 Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matti、

    您可以尝试断开 CCS 中的内核、然后按 EVM 上的 RESET 按钮。 然后重新连接内核、加载可执行文件等

    这是我的经验中最快的方法。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以使用 CLI 重新开始捕获? 或者是否仅重置/切换电源关闭/打开选项? 它是否有一些传感器固件不同步且需要复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matti、

    是的、这是由于固件造成的。 如果要修改固件,可以参考此线程,以便通过 CLI 支持重新配置:


    e2e.ti.com/.../2235987

    此致、

    Adrian