您好!
我能够使用 CCS 编译和加载 DSS 和 MSS 的可执行文件。 我还使用 Tera Term 来选择捕获演示模式、并希望使用选项2 (仅限 DSS)。 在这种情况下、配置来自 MAIN_DS.C 中的默认配置
当我在 Tera Term 中选择选项2时、gDataCube 会填充 I/Q 数据、然后可以将其导出到文本文件中、并使用 Matlab 继续分析。
但是、当我在改变距离后想重复此操作时、例如、我必须遵循才能成功。
1.断开调试器
2.关闭 EVM 的电源、然后再次打开
3.在 CCS 中启动调试器会话
4.连接到内核
5.加载两个内核的可执行文件
6.运行两个内核可执行文件
7.在 Tera Term 中选择选项2并将 gDataCube 存储器保存到文件中
那么、我的问题是、是否有更简单的方法来实现它? 我曾尝试重新加载可执行文件、然后在不关闭和打开 EVM 电源的情况下运行、但这样就结束了错误。
此致 Matti