This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443、存在传感器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632605/iwr1443boost-iwr1443-presence-sensor

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我希望在钢筒仓上设计具有毫米波 IWR1443的存在传感器。

传感器计划安装在 筒仓外、以检测是否有谷物进入筒仓。 (钢筒仓厚度为4mm)

Q1:能否将毫米波应用为金属筒仓中的存在传感器、以检测进入筒仓中的谷物?

Q2:信号是否影响金属筒仓厚度? (我只想弄混淆信号能否检测4mm 金属厚度背后的测量值/物体?)

祝你一切顺利、

Mehmet

@:mehmettaspinar@endustriyel.com

[未锁定1/24/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    对于您的问题、您是否意味着您希望 IWR1443在定位于外部时检测仓内的颗粒?  如果是、我建议您查看该实验:

    毫米波传感器能够穿透各种类型的墙壁、金属就是其中之一。  由于墙壁内部向上的谷物实际上不是要检测的物体(如上面测量到隐藏物体距离的实验中)、因此您将使用传感器作为更多的"螺柱探测器"、 而是在寻找墙壁密度的变化。  我们尚未运行此类实验、因此需要对器件进行一些操作才能查看其针对您的环境的行为(以及返回的内容)。

    您是否关心筒仓中的谷物水平? 或许、该器件的简单(更准确)用途是将传感器安装在筒仓内部的顶部、并使用它测量相对于地面/地面的谷物高度。 TI 参考设计解决了以下问题:

    液位传感 TI 参考设计

    www.ti.com/.../tidep-0091