主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
我希望在钢筒仓上设计具有毫米波 IWR1443的存在传感器。
传感器计划安装在 筒仓外、以检测是否有谷物进入筒仓。 (钢筒仓厚度为4mm)
Q1:能否将毫米波应用为金属筒仓中的存在传感器、以检测进入筒仓中的谷物?
Q2:信号是否影响金属筒仓厚度? (我只想弄混淆信号能否检测4mm 金属厚度背后的测量值/物体?)
祝你一切顺利、
Mehmet
@:mehmettaspinar@endustriyel.com
[未锁定1/24/18]>LE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望在钢筒仓上设计具有毫米波 IWR1443的存在传感器。
传感器计划安装在 筒仓外、以检测是否有谷物进入筒仓。 (钢筒仓厚度为4mm)
Q1:能否将毫米波应用为金属筒仓中的存在传感器、以检测进入筒仓中的谷物?
Q2:信号是否影响金属筒仓厚度? (我只想弄混淆信号能否检测4mm 金属厚度背后的测量值/物体?)
祝你一切顺利、
Mehmet
@:mehmettaspinar@endustriyel.com
[未锁定1/24/18]>LE
您好、Mehmet、
对于您的问题、您是否意味着您希望 IWR1443在定位于外部时检测仓内的颗粒? 如果是、我建议您查看该实验:
毫米波传感器能够穿透各种类型的墙壁、金属就是其中之一。 由于墙壁内部向上的谷物实际上不是要检测的物体(如上面测量到隐藏物体距离的实验中)、因此您将使用传感器作为更多的"螺柱探测器"、 而是在寻找墙壁密度的变化。 我们尚未运行此类实验、因此需要对器件进行一些操作才能查看其针对您的环境的行为(以及返回的内容)。
您是否关心筒仓中的谷物水平? 或许、该器件的简单(更准确)用途是将传感器安装在筒仓内部的顶部、并使用它测量相对于地面/地面的谷物高度。 TI 参考设计解决了以下问题:
液位传感 TI 参考设计