请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
AWR1642似乎无法达到以下规格:
距离 FFT = 1024 (每线性调频脉冲样本数)
多普勒 FFT = 64 (每帧线性调频脉冲)
TDM-MIMO BPM 为2T 和4R
FFT 处理为16位
应用是 SRR
它需要 L3内存中至少1024*64*4*2*2字节(~1M 字节)。
我的理解是否正确?
如果 AWR1642不足以满足此类规格。 增强型器件型号是否具有足够的 L3存储器? (768K+512k??)