This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:基于距离 FFT=1024、多普勒 FFT=64、TDM-MIMO 2T4R 的存储器要求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631512/awr1642-memory-requirement-based-on-range-fft-1024-doppler-fft-64-tdm-mimo-2t4r

器件型号:AWR1642

您好!

AWR1642似乎无法达到以下规格:

距离 FFT = 1024 (每线性调频脉冲样本数)

多普勒 FFT = 64 (每帧线性调频脉冲)

TDM-MIMO BPM 为2T 和4R

FFT 处理为16位

应用是 SRR

它需要 L3内存中至少1024*64*4*2*2字节(~1M 字节)。

我的理解是否正确?  

如果 AWR1642不足以满足此类规格。 增强型器件型号是否具有足够的 L3存储器? (768K+512k??)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    请通过以下帖子了解如何使用或扩展 L3存储器  

    希望这篇文章能帮助您了解 L3存储器的使用。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它确认 AWR1642无法实现此配置、因为 L3存储器不足以容纳雷达立方体。
    需要 AWR1642增强版才能实现它。