大家好
通过使用相位编码、我们可以通过将一个 TX 相移180度来同时使用 AWR1642上的两个 Tx。 我的问题是:由于一个通道与另一个通道相差180度、当接收器接收到这两个波形时、这些波形是否会完全解构(我的意思是我不会接收任何波形)?
谢谢
Xining
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您在 Tx1上传输(不使用 BPM 延迟)、在 TX3上传输(使用 BPM 延迟)、则在大多数情况下不会有破坏性消除。
发送器雷达 FMCW 正在反射目标。 从发送器到目标器的径向距离和从目标到接收器的径向距离必须完全相同。 由于有4个接收器、因此需要来自每个 Tx 的至少2个接收器中的一个来进行到达角测量。
如果您有 EVM、则可以将0.5 RCS 目标(或锡 CAN)置于2个 Tx 天线贴片之间的中心位置、距离为5到10米。 使用修改后的开箱即用捕获演示、我想您会发现至少2个接收器具有一个信号电平。
注意:xWR1642的 BPM 清除在 DSP 软件中完成。 如果您正在进行 BPM 接收器处理、则可以将 POST DSP 存储器发送到 L3存储器中的某个位置、然后将其在 CCS 中捕获到一个文件。 如果您不进行 BPM 接收器处理、我们预计延迟信号(来自 BPM)将在稍后解码。
此致、
Joe Quintal