各位同事、
您能告诉我是否可以测量金属箱中的液位吗? 还是不是由于多个反射?
如果是、您能否向我解释几个问题:
1. AWR 系列的最小可测量距离是多少? 我仅找到了有关最大距离(最远160米)的信息。
2.您是否有任何关于如此高频率的透明塑料的建议?
3.污垢、雾或雨水如何影响? 因为它具有非常高的频率、但它的频率是多少?
4.如果覆盖天线的塑料上有污物怎么办? 这会产生什么影响?
谢谢、Mikhail
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位同事、
您能告诉我是否可以测量金属箱中的液位吗? 还是不是由于多个反射?
如果是、您能否向我解释几个问题:
1. AWR 系列的最小可测量距离是多少? 我仅找到了有关最大距离(最远160米)的信息。
2.您是否有任何关于如此高频率的透明塑料的建议?
3.污垢、雾或雨水如何影响? 因为它具有非常高的频率、但它的频率是多少?
4.如果覆盖天线的塑料上有污物怎么办? 这会产生什么影响?
谢谢、Mikhail
您好、Mikhail、
要回答您的问题:
金属容器确实会导致信号反射。 可能需要使用喇叭透镜天线或电介质透镜来减少天线的视场、从而避免这些反射。
-用于工业应用的 IWR 系列毫米波传感器在77–81GHz 频带中具有4GHz 的带宽。 这意味着最小感应距离为3.75cm。
-大多数相对介电常数较低的材料(例如、在2至4范围内)将传输大部分雷达能量。 有多种选择、如聚乙烯、PTFE、PVC ... 在其中进行选择可能与雷达性能无关、而是与机械稳定性(温度、湿度...)、可制造性等相关 材料厚度也具有一定的重要性、因为较大的厚度会导致更多的衰减。
-相对湿度(RH)对毫米波传输的影响可以忽略不计:0和100% RH 之间为0.02%。 您可以参阅此白皮书(链接)、表3。
-对于雨水、您可以参阅 FCC 本研究中的表10 (链接)。 例如、25毫米/小时的大雨意味着100米毫米波信号路径的衰减仅为1 dB。
灰尘会影响毫米波的传播、但不可能给出一个数字、因为灰尘可能是任何东西:灰尘会导致很少的衰减、非常潮湿的泥浆会因为它包含的水而导致很多... 因此、需要在那里进行实验。
谢谢、
François μ A。
您好、Mikhail、
实际上、射频需要精确的制造和比 FR4更昂贵的材料;但我要说、这种 PCB 天线的成本增加了合理的、而且可以获得非常紧凑的解决方案。
为了提供有关距离 FFT 处理的一些背景信息:雷达信号进入 FFT、该 FFT 将雷达范围(例如0至50米)分为若干对应于 FFT 中点数的"距离单元"。 因此、512点 FFT 会将距离单元划分为约50/512≈10cm。 在一个容器内、雷达无法分离2个物体。 可以增加 FFT 长度、但有一个基本限制、该限制由分辨率= c /(2 x 带宽)给出。 3.75cm 对应于4GHz 带宽。 可以对 FFT 进行过采样、但无论如何都将受到该基波限制。
因此、雷达无法判断同一距离库中是否有1个或多个物体、除非它可以通过其他方式(例如、速度)对其进行区分(例如、同一距离库中有2个物体、但一个物体不会移动、另一个物体移动) 或通过随时间的推移进行跟踪。
假设距离库中只有一个物体、则可以使用信号的相位信息来提高距离测量的精度。 μm、我们已在大约2米的距离上展示了10 μ m 范围内的精度。 计划在本月通过 TI Resource Explorer (链接)或新的 TI 参考设计发布一些用于此类高精度测量的示例代码。 继续监控!
顺便说一下、TI 刚刚发布了一些毫米波实验、其中一个实验是展示如何通过不同的材料检测物体。 可以 在此处访问该实验。
谢谢、
François μ A。