This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:适用于液位感应的 AWR 器件

Guru**** 2553930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629261/awr1243-awr-devices-for-level-sensing

器件型号:AWR1243

各位同事、

您能告诉我是否可以测量金属箱中的液位吗? 还是不是由于多个反射?

如果是、您能否向我解释几个问题:

1. AWR 系列的最小可测量距离是多少? 我仅找到了有关最大距离(最远160米)的信息。

2.您是否有任何关于如此高频率的透明塑料的建议?

3.污垢、雾或雨水如何影响? 因为它具有非常高的频率、但它的频率是多少?

4.如果覆盖天线的塑料上有污物怎么办?  这会产生什么影响?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    要回答您的问题:

    金属容器确实会导致信号反射。 可能需要使用喇叭透镜天线或电介质透镜来减少天线的视场、从而避免这些反射。

    -用于工业应用的 IWR 系列毫米波传感器在77–81GHz 频带中具有4GHz 的带宽。 这意味着最小感应距离为3.75cm。

    -大多数相对介电常数较低的材料(例如、在2至4范围内)将传输大部分雷达能量。 有多种选择、如聚乙烯、PTFE、PVC ... 在其中进行选择可能与雷达性能无关、而是与机械稳定性(温度、湿度...)、可制造性等相关 材料厚度也具有一定的重要性、因为较大的厚度会导致更多的衰减。

    -相对湿度(RH)对毫米波传输的影响可以忽略不计:0和100% RH 之间为0.02%。 您可以参阅此白皮书(链接)、表3。

    -对于雨水、您可以参阅 FCC 本研究中的表10 (链接)。 例如、25毫米/小时的大雨意味着100米毫米波信号路径的衰减仅为1 dB。

    灰尘会影响毫米波的传播、但不可能给出一个数字、因为灰尘可能是任何东西:灰尘会导致很少的衰减、非常潮湿的泥浆会因为它包含的水而导致很多... 因此、需要在那里进行实验。


    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 的美好一天

    非常感谢! 很高兴从您那里阅读!
    射频技术很酷、但需要大量使用昂贵材料进行精确制造。

    要仔细检查、如果是3.75cm、则最小感应距离意味着步长也将是3.75cm? 即3.75到7.5cm 之间将是盲区? 对吧?

    谢谢、Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    实际上、射频需要精确的制造和比 FR4更昂贵的材料;但我要说、这种 PCB 天线的成本增加了合理的、而且可以获得非常紧凑的解决方案。

    为了提供有关距离 FFT 处理的一些背景信息:雷达信号进入 FFT、该 FFT 将雷达范围(例如0至50米)分为若干对应于 FFT 中点数的"距离单元"。 因此、512点 FFT 会将距离单元划分为约50/512≈10cm。 在一个容器内、雷达无法分离2个物体。 可以增加 FFT 长度、但有一个基本限制、该限制由分辨率= c /(2 x 带宽)给出。 3.75cm 对应于4GHz 带宽。 可以对 FFT 进行过采样、但无论如何都将受到该基波限制。

    因此、雷达无法判断同一距离库中是否有1个或多个物体、除非它可以通过其他方式(例如、速度)对其进行区分(例如、同一距离库中有2个物体、但一个物体不会移动、另一个物体移动) 或通过随时间的推移进行跟踪。

    假设距离库中只有一个物体、则可以使用信号的相位信息来提高距离测量的精度。 μm、我们已在大约2米的距离上展示了10 μ m 范围内的精度。 计划在本月通过 TI Resource Explorer (链接)或新的 TI 参考设计发布一些用于此类高精度测量的示例代码。 继续监控!

    顺便说一下、TI 刚刚发布了一些毫米波实验、其中一个实验是展示如何通过不同的材料检测物体。 可以 在此处访问该实验


    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Francois 提供如此详细的回答! 和以上链接。

    雷达对我非常熟悉。 10um 的精度非常出色。
    那么10um 意味着距离检测的步长是10um、还是雷达可以找到精度为10um 的物体(即1m +/-10um)?
    我问的是、因为在一个容器中、液位可以在几毫米内变化。 看到这种电平差异非常重要。

    谢谢、Mikhail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikhail、

    是的、您可以在~1-2米的距离处检测到大约10 μm 的电平变化。 同样、请继续关注我上面提到的这款新软件的发布。

    谢谢、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、谢谢您、Francois、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 François:

    您能不能告诉我、对于10cm 到50cm (小尺寸)范围内的储罐、是否可以检测到 μm μ m 的液位变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parisa、

    尽管尚未确定 μm μ m 的完整范围、但我们可以确认亚 mm 的精度。 我建议您查看 TI Resource Explorer 上的高精度实验室、网址 为:dev.ti.com/.../

    如果您对此有疑问、请随时打开新话题!


    谢谢、
    Akash