This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:关于 EVM (USB)和 PC 之间的数据格式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631525/hdc2010evm-about-the-data-format-between-evm-usb-and-pc

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC2010

您好!

 

关于 HDC2010 EVM、我的客户提出了一些问题。

为了实现发展、他们将使用 EVM +其原始 PC 应用(例如 Excel 宏)进行设计。

不使用传感解决方案 EVM GUI。

(我不知道为什么他们不使用微处理器(I2C)进行设计。)

 

(问题)

・要构建其原始 PC 应用、他们需要在 EVM (USB)和 PC 之间提供以下信息。

(它不是 HDC2010中的数据寄存器。)

a)数据格式(温度和湿度)

b)数据顺序(温度和湿度)

您能为他们提供这些信息吗?

或者、您是否有 HDC2010 EVM 固件的源代码?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、
    HDC2010 GUI 中有固件示例、安装后、查找名为"EVM Firmware"的子文件夹。此示例应能帮助您的客户。
    请注意、EVM 仅用于评估、我们支持的唯一接口是 TI 提供的 GUI。 不支持您的客户想要使用的任何其他 GUI 或工具。 I2C 应该是使用的正确接口。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

     

    感谢你的答复。

    我签入了 HDC2010固件文件夹、但只有十六进制代码。

    (源代码不存在。)

    您有 HDC2010的吗?

    另外,我还有 HDC10x0的源代码,我们是否可以引用此代码而不是 HDC2010源代码?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDC10x0源代码与 HDC2010不兼容。 我们正在发布新的 GUI、并为 HDC2010器件添加正确的源代码。 会让您随时了解最新信息。