请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010EVM 主题中讨论的其他器件:HDC2010
您好!
关于 HDC2010 EVM、我的客户提出了一些问题。
为了实现发展、他们将使用 EVM +其原始 PC 应用(例如 Excel 宏)进行设计。
不使用传感解决方案 EVM GUI。
(我不知道为什么他们不使用微处理器(I2C)进行设计。)
(问题)
・要构建其原始 PC 应用、他们需要在 EVM (USB)和 PC 之间提供以下信息。
(它不是 HDC2010中的数据寄存器。)
a)数据格式(温度和湿度)
b)数据顺序(温度和湿度)
您能为他们提供这些信息吗?
或者、您是否有 HDC2010 EVM 固件的源代码?
此致、
Tao2199