This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:使用 TSW1400 EVM 采集 ADC 数据时出现 RADAR Studio 错误。

Guru**** 2554600 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631495/awr1243boost-radar-studio-error-when-using-tsw1400-evm-to-capture-adc-data

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAWR1243

您好!

      我想使用 AWR1243EVM+DevPack+TSW1400EVM 来捕获原始 ADC 数据。 我只需按照中的方法操作

https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board?cu=1128486。  在我选择 了 Radar Studio 的 Config 选项卡中的值并 单击  按钮:Setup TSW1400、TSW1400 ARM 后、Radar Studio 输出窗口显示以下错误:

gm:构造函数
GM:2017年10月11日21:30:45日、星期三
RSTD.Transmit ("/设置")
[21:30:45]  
[21:30:45] ###正在运行启动脚本:"F:\software\TI_DFP\RF_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[21:30:45] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[21:30:45] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[21:30:45] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"F:\\software\\TI_DFP\\RF_eval\\radarstudio \\clients\LabClient.dll)
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"F:\\software\\TI_DFP\\RF_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[21:30:45] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[21:30:45] RSTD.BUILD ()
[21:30:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.AL_BUILD ()
[21:30:45] RSTD.AL_LoadXml ()
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.Al_Init ()
[21:30:45] RSTD.Clients_build()
[21:30:45] gm:初始化
[21:30:45] gm:加载了'F:\software\TI_DFP\RF_eval\radarstudio \clients\LabClients.dll'
[21:30:45] gm:1个客户机初始化
[21:30:45] gm:1个模块初始化
[21:30:45] gm:2选项卡  (s)初始化
[21:30:46] RSTD.Client_LoadXml()
[21:30:46] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[21:32:33] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[21:32:42] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:32:44] 测试=错误
[21:32:44]  
[21:32:44]*** 脚本成功完成。***
[21:33:09] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[21:33:09] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:09] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[21:33:09] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:10] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[21:33:10] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:11] [RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:11] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:11] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:13] [RadarAPI]:AR1.Connect (6、921600、1000)
[21:33:17] [RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
[21:33:18] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[21:33:18] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[21:33:20] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[21:33:20] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[21:33:20] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:21] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[21:33:21] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:21] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:33:39] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("F:\\software\\TI_DFP\\firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
[21:33:40] [RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
[21:33:50] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("F:\\software\\TI_DFP\\firmware\\masterss\\xwr12xx_masterss.bin")
[21:33:51] [RadarAPI]:下载 MSS Legacy Binary。
[21:34:09] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[21:34:09] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:34:09] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:36:01] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[21:36:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:无效输入
[21:36:01] [RadarAPI]:关闭端口时出错
[21:36:13] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[21:36:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:36:13] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:36:13] [RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
[21:36:20] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[21:36:20] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:36:20] [RadarAPI]:警告:MSS 固件版本不匹配!
[21:36:21] [RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!
[21:37:00] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、0、0、1、0、 0、0、2、2、0)
[21:37:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:05] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[21:37:06] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:08] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
[21:37:09] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:14] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[21:37:15] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:56] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[21:37:57] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:00] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[21:38:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:04] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、0、 1、0、0)
[21:38:05] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:20] [RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
[21:38:21] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:34] [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[21:38:35] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:48] [RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[21:38:49] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:49] [RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、32、128、40、 0、1)
[21:38:50] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:50] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败
[21:41:31] [RadarAPI]:AR1.SetupTSW1400 ()
[21:41:42] [RadarAPI]:TSW1400设置完成。
[21:42:34] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("F:\\adc_data.bin")
[21:42:36] [RadarAPI]:错误:
[21:42:36]  
[21:42:36]...  MWMCR::评估功能错误...
[21:42:36] 2017年10月11日21:42:34:帧配置尚未填充、1、
[21:42:36] 第6行上的=> setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m 中存在错误。
[21:42:36]  
[21:42:36]...  MATLAB M-code Stack 跟踪...
[21:42:36      
[21:42:36]    文件 C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Dell\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、名称 log_status、行32。
[21:42:36      
[21:42:36]文件 C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Dell\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m、name setup_for_trigged_capture_max_30_frames、第6行。
[21:42:36]  
[21:42:36]  
[21:42:36] 迹线:
[21:42:36]    在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[21:42:36]    在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、MWArray[] argsIn)
[21:42:36]    在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.setup_for_triggered_capture_max_30_frames(MWArray FilePathWithName)
[21:42:36]    在 AR1xController.frmAR1Main.iStartTSW1400IF ()

 
      我已经安装了 Matlab 运行时 v8.5.1 Win32位,并且我的计算机安装了 Matlab 2014b。 如果 Matlab 运行时 v8.5.1 Win32位与现有的 Matlab 2014b 冲突。

 有人可以帮帮我吗? 非常感谢!

-Jason

与现有 Matlab 安装冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    这不是 Matlab 运行时引擎的问题。
    我看到您的 SPI 连接和射频加电不成功。

    [21:34:09][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [21:34:09][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:34:09][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [21:36:01][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [21:36:01][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:无效输入

    您能否在加载固件后发送 RadarStudio 的快照?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -Raghu
        感谢您的回复。 以下是加载固件后 RadarStudio 的快照:

    当我启动按钮"SPI Connect"时、SPI 连接状态仍为红色。 然后我启动了"RF Power-UP"、输出窗口显示:
    [20:54:41] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [20:54:41] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [20:54:41] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:56:50] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [20:56:50] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:无效输入
    [20:56:50] [RadarAPI]:关闭端口时出错
    我再次启动"SPI Connect"、SPI 已连接。

    然后我再次启动"RF Power-UP"、BSS/MSS 固件版本缺失。 就像这样:

    输出窗口显示:
    [20:57:31] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [20:57:31] [RadarAPI]:状态:已通过
    [20:57:31] [RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
    [20:57:31] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:58:27] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [20:58:27] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [20:58:28] [RadarAPI]:警告:MSS 固件版本不匹配!
    [20:58:28] [RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!
          现在 、我知道 RF 加电失败了、但我仍然不知道如何解决。 我猜 AWR1243EVM 的电源是错误的。 我使用5V/1A 电源 而不是5V/>2.5A、因为没有足够的电源提供5V/>2.5A。 可能是电源导致射频使能失败。 我将尽快更改电源。
         谢谢、
    -Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -Raghu


        很抱歉、快照无法上传。 我已经尝试过很多次了,但它无法正常工作。 第一个快照是加载固件后的,BSS 固件版本:1.7.0.4 (19/04/17);MSS 固件版本:1.7.0.0 (31/03/17);第二个快照是在再次启动“RF Power-up”之后,BSS/MSS 固件版本:0.0.0.0 (00/00)。


        很抱歉!


    -Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -Raghu

        我已更改了 AWR1243 EVM 的电源,但它无法正常工作,发生了相同的错误。 射频启用失败。

        我不知道哪里出错了? 可以帮帮我吗?

    -Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您使用的是哪种固件?

    请确保使用 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\rf_eval_firmware 中的固件。

    此致、

    Adrian