主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、 AWR1243
您好!
我想使用 AWR1243EVM+DevPack+TSW1400EVM 来捕获原始 ADC 数据。 我只需按照中的方法操作
https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board?cu=1128486。 在我选择 了 Radar Studio 的 Config 选项卡中的值并 单击 按钮:Setup TSW1400、TSW1400 ARM 后、Radar Studio 输出窗口显示以下错误:
gm:构造函数
GM:2017年10月11日21:30:45日、星期三
RSTD.Transmit ("/设置")
[21:30:45]
[21:30:45] ###正在运行启动脚本:"F:\software\TI_DFP\RF_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[21:30:45] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[21:30:45] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[21:30:45] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"F:\\software\\TI_DFP\\RF_eval\\radarstudio \\clients\LabClient.dll)
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"F:\\software\\TI_DFP\\RF_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[21:30:45] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[21:30:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[21:30:45] RSTD.BUILD ()
[21:30:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.AL_BUILD ()
[21:30:45] RSTD.AL_LoadXml ()
[21:30:45] RSTD.Transmit ("/")
[21:30:45] RSTD.Al_Init ()
[21:30:45] RSTD.Clients_build()
[21:30:45] gm:初始化
[21:30:45] gm:加载了'F:\software\TI_DFP\RF_eval\radarstudio \clients\LabClients.dll'
[21:30:45] gm:1个客户机初始化
[21:30:45] gm:1个模块初始化
[21:30:45] gm:2选项卡 (s)初始化
[21:30:46] RSTD.Client_LoadXml()
[21:30:46] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[21:32:33] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[21:32:42] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:32:44] 测试=错误
[21:32:44]
[21:32:44]*** 脚本成功完成。***
[21:33:09] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[21:33:09] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:09] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[21:33:09] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:10] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[21:33:10] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:11] [RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:11] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:11] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[21:33:11] [RadarAPI]:状态:通过
[21:33:13] [RadarAPI]:AR1.Connect (6、921600、1000)
[21:33:17] [RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
[21:33:18] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[21:33:18] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[21:33:20] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[21:33:20] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[21:33:20] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:21] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[21:33:21] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:33:21] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:33:39] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("F:\\software\\TI_DFP\\firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
[21:33:40] [RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
[21:33:50] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("F:\\software\\TI_DFP\\firmware\\masterss\\xwr12xx_masterss.bin")
[21:33:51] [RadarAPI]:下载 MSS Legacy Binary。
[21:34:09] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[21:34:09] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:34:09] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:36:01] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[21:36:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:无效输入
[21:36:01] [RadarAPI]:关闭端口时出错
[21:36:13] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[21:36:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[21:36:13] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Dell\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[21:36:13] [RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
[21:36:20] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[21:36:20] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:36:20] [RadarAPI]:警告:MSS 固件版本不匹配!
[21:36:21] [RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!
[21:37:00] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、0、0、1、0、 0、0、2、2、0)
[21:37:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:05] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[21:37:06] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:08] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
[21:37:09] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:14] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[21:37:15] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:37:56] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[21:37:57] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:00] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[21:38:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:04] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、0、 1、0、0)
[21:38:05] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:20] [RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
[21:38:21] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:34] [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[21:38:35] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:48] [RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[21:38:49] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:49] [RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、32、128、40、 0、1)
[21:38:50] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[21:38:50] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败
[21:41:31] [RadarAPI]:AR1.SetupTSW1400 ()
[21:41:42] [RadarAPI]:TSW1400设置完成。
[21:42:34] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("F:\\adc_data.bin")
[21:42:36] [RadarAPI]:错误:
[21:42:36]
[21:42:36]... MWMCR::评估功能错误...
[21:42:36] 2017年10月11日21:42:34:帧配置尚未填充、1、
[21:42:36] 第6行上的=> setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m 中存在错误。
[21:42:36]
[21:42:36]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[21:42:36
[21:42:36] 文件 C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Dell\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、名称 log_status、行32。
[21:42:36
[21:42:36]文件 C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Dell\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m、name setup_for_trigged_capture_max_30_frames、第6行。
[21:42:36]
[21:42:36]
[21:42:36] 迹线:
[21:42:36] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[21:42:36] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、MWArray[] argsIn)
[21:42:36] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.setup_for_triggered_capture_max_30_frames(MWArray FilePathWithName)
[21:42:36] 在 AR1xController.frmAR1Main.iStartTSW1400IF ()
我已经安装了 Matlab 运行时 v8.5.1 Win32位,并且我的计算机安装了 Matlab 2014b。 如果 Matlab 运行时 v8.5.1 Win32位与现有的 Matlab 2014b 冲突。
有人可以帮帮我吗? 非常感谢!
-Jason
与现有 Matlab 安装冲突