This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:长时芯片稳定性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630072/awr1243-long-time-chip-stability

器件型号:AWR1243

大家好、

我们正在研究 AWR1243芯片、以验证采用 AWR1243的合成阵列在级联配置中的可行性。

在我们的分析中、我们对芯片的长期稳定性…感兴趣 然后、是否有人长期(超过10秒、这是 Radar Studio + HSDC + TWS1400的限制)进行了采集并测试了 Rx 和 Tx 上的相位稳定性和振幅稳定性?

例如、在受控环境条件下并在固定距离处使用参考目标(例如角反射器)进行测试。

 换言之、您是否对长期分析中的相位和振幅变化与热性能和/或时间之间的关系有任何特性?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将告知团队并检查我们是否可以与您共享数据。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CDC、
    我们已在整个温度范围(-40至125摄氏度)内长时间测试了相位和振幅稳定性。 我们看到的最差相位失配变化在5deg 以内、振幅失配变化在0.5dB 以内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、


    感谢您的回复、
    能否详细介绍一下您的测试? 比如长期数据采集中的相位变化与温度的趋势。


    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CDC、
    让我检查是否可以共享数据。 顺便说一下、上述相位和振幅不匹配是针对单芯片的。 我们还没有关于多芯片失配的数据。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CDC、

    请在下方找到指示整个温度范围内的相位和增益变化的图。 多个图适用于多个器件:

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek
    感谢您的回复。