This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:drv5053首次饱和

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629238/drv5053-drv5053-first-saturation

器件型号:DRV5053

您好、TI、

我目前正在为项目测试 DRV5053传感器、特别是-11mV/mT、-23mV/mT、-45mV/mT 和-90mV/mT。 我的第一个问题是、如果有更多有关 DRV5053传感器的文档、我需要收集尽可能多的信息。 我需要知道的最重要的一点是、例如单个单元之间的差异以及传感器批次之间的差异。  

我的下一个问题是关于我到目前为止执行的测试。 似乎所有传感器都在第一次饱和后改变其输出值、我开始注意到我执行的第一次测试的值低于第一次饱和后执行的测试。 因此、我采用了一个新的传感器并在没有饱和的情况下进行了测试、并注意到这些值保持不变、直到我在以下测试之一中再次使传感器饱和。 对于正灵敏度和负灵敏度、这似乎都发生了。 在添加的图形(左上角窗口)中、您可以看到饱和前的照射行程与饱和后的照射行程不同(值有明显变化)。 我想知道是否有任何有关值发生这种变化的信息。  

提前感谢!

您好!

Brian Crutzen

初级研究员

ACMIT GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以在 DRV5053网站的"技术文档"选项卡中找到更多技术信息(链接如下)。

    我们的一位应用工程师将与您联系、为您提供其他问题的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不确定我理解"饱和"是什么意思。 您能否更详细地描述您的测试设置和过程? 此外、您能否在相似的 x 和 y 间隔内绘制两组数据、以便更容易识别差异?

    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harsha、

    饱和表示传感器达到其最高值(因此达到饱和值)。 该设置由一个线性级(电机)组成、其中磁体连接在销上(请参阅图像)。 对电机进行编程的方式是、它向传感器元件传感器的值进行小步进、并按照电机运动的顺序进行测量。 这允许我们绘制输出电压与距离之间的关系图。 B

    但是、正如我之前解释过的、传感器值在传感器已经进行测试、达到其最大值之前会稍微高一点。 因此、在将传感器从封装中取出(未使用)后、我对其进行了一次测试、使其无法达到最高值(第一次运行曲线)。 之后、我进行了一项测试、在该测试中、我增加了距离、以便传感器能够达到最高值(第二个运行曲线)。 在我进行此测试后、对于随后的所有测试、这些值会稍高一些(请参阅第3次运行曲线)。 每次首次使用我测试的每个传感器时都会发生这种现象。

    因为我们不知道导致这种情况的原因、所以我们想知道您是否会这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的详细描述。 让我尝试在这里运行您的实验、看看我是否能够重现您的结果。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    再次感谢您报告此问题。 我能够确认您对 DRV5053CA 器件的5个器件样片的观察结果。 我记录的最坏情况 VQ 变化在输入范围任一端使部件饱和之间约为8mV 峰间值。 即使在下电上电后、偏移也会持续存在。 随后、我对此进行了查询、发现引线框中含有铁和镍的痕量、这意味着它可以通过强磁场进行磁化。 请注意、这在我们即将推出的线性霍尔器件(下个月提供样片)上不会成为问题、因为它们使用非磁性引线框。

    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harsha、

    感谢您确认我的观察结果! 我想知道是否可以预订这些传感器? 或者、一旦有样片可用、就立即获取一些样片、因为我们需要在器件中实现新的传感器、这也需要进行测试。 此外、旧款传感器型号在推出这些新型号后仍会出售吗?

    非常感谢!

    您好!

    Brian Crutzen

    ACMIT GmbH