您好、TI、
我目前正在为项目测试 DRV5053传感器、特别是-11mV/mT、-23mV/mT、-45mV/mT 和-90mV/mT。 我的第一个问题是、如果有更多有关 DRV5053传感器的文档、我需要收集尽可能多的信息。 我需要知道的最重要的一点是、例如单个单元之间的差异以及传感器批次之间的差异。
我的下一个问题是关于我到目前为止执行的测试。 似乎所有传感器都在第一次饱和后改变其输出值、我开始注意到我执行的第一次测试的值低于第一次饱和后执行的测试。 因此、我采用了一个新的传感器并在没有饱和的情况下进行了测试、并注意到这些值保持不变、直到我在以下测试之一中再次使传感器饱和。 对于正灵敏度和负灵敏度、这似乎都发生了。 在添加的图形(左上角窗口)中、您可以看到饱和前的照射行程与饱和后的照射行程不同(值有明显变化)。 我想知道是否有任何有关值发生这种变化的信息。
提前感谢!
您好!
Brian Crutzen
初级研究员
ACMIT GmbH