This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何计算 ADC 电压转换增益?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631789/awr1642-how-to-caculate-the-adc-voltage-conversion-gain

器件型号:AWR1642

你(们)好

我们想使用雷达公式 AWR1642的 TX 功率和 RX 增益来分析整个雷达系统的动态范围、但我找不到 AWR160的电压转换增益。 这意味着我们不知道 ADC 在1V Vpp 下的满量程功率。 TI 可以提供它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在考虑计算给定功率级别下 ADC 输入的电压电平?  这取决于您编程的 Rx 增益。 如果您编程30dB RX 增益(例如),则需要在输入功率级别中增加30dB,以使其在 ADC 输入端达到电平。 然后、假设负载为50欧姆、您可以将 dBm 电平转换为电压。

    此致、

    DHAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢。