请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你(们)好
我们想使用雷达公式 AWR1642的 TX 功率和 RX 增益来分析整个雷达系统的动态范围、但我找不到 AWR160的电压转换增益。 这意味着我们不知道 ADC 在1V Vpp 下的满量程功率。 TI 可以提供它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.