This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214数据转换问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631797/fdc2214evm-fdc2214-data-conversion-question

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

大家好、

我是否可以知道 FDC2214的寄存器 DATA_MSB_CH0和 DATA_MSB_CH1需要遵循转换电容的哪个公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    电容的计算基于 FDC2214数据表中的公式7。 FDC2214EVM 上的表面贴装电容器为33pF。

    此致、
    Yibo