请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460 在 Thread 中讨论的其他部件:、、 MSP-EXP430F5529LP
客户的问题:
当我将 PGA460 [EVM]连接到我的笔记本电脑时、我的笔记本电脑会冻结。 [我可以]如果连接了 PGA460、则不执行任何操作。 当我[un]插入[the EVM]时、我的笔记本电脑变为正常状态。 我不知道发生了什么。 我是否需要为 PGA460安装其他驱动程序? 我使用的是 Windows 7系统、[以前]从未遇到过此冻结问题。