This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:当 EVM 连接到 PC 时、操作系统冻结

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632069/pga460-when-evm-is-connected-to-pc-the-os-freezes

器件型号:PGA460
在 Thread 中讨论的其他部件:、、 MSP-EXP430F5529LP

客户的问题:

当我将 PGA460 [EVM]连接到我的笔记本电脑时、我的笔记本电脑会冻结。 [我可以]如果连接了 PGA460、则不执行任何操作。 当我[un]插入[the EVM]时、我的笔记本电脑变为正常状态。 我不知道发生了什么。 我是否需要为 PGA460安装其他驱动程序? 我使用的是 Windows 7系统、[以前]从未遇到过此冻结问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要确定 PGA460-Q1 EVM 和/或 GUI 的哪个组件会导致笔记本电脑的操作系统损坏、请参阅以下内容:

    首先、您能否提供有关冻结错误的更多详细信息?
    •您使用的是32位或64位版本的 Win7操作系统吗?
    •GUI 只冻结、还是整个 PC 冻结? 在连接 EVM 时、您可以移动鼠标/光标、键入或 CNTL+ALT+DEL 吗?
    •Windows 是否曾显示 PGA460Q1EVM GUI 已停止工作消息?
    •MSP-EXP430F5529LP 和 BOOSTXL-PGA460上的跳线配置是什么?
    •EVM 和 GUI 是否工作过? 如果是、您是否能够使用 GUI 将 boostxlpga460-frimware.bat 闪存编程到 MSP 上?
    •PGA460-Q1 EVM 上点亮了哪些 LED? 当 PGA460-Q1正确供电时(假设 MSP430已进行闪存编程)、您应该会看到三个 LED 亮起:
    1)MSP-EXP430F55's LED102 (绿色)
    2)MSP-EXP430F55S LED2 (绿色)
    3)BOOSTXL-PGA460的 D6 (橙色)

    以下是我对该问题的根本原因进行故障排除的一般指南:
    1) 1) 1)未连接 EVM 时、能否启动 PGA460-Q1 EVM GUI? GUI 是否仅导致 PC 冻结? 如果没有、请继续执行步骤2。
    2)2)关闭 GUI。 断开 BOOSTXL-PGA460 BoosterPack 与 MSP-EXP430F5529LP 的连接。 只将 MSP-EXP430F5529LP 连接到 USB 电缆、然后插入 USB。 笔记本电脑是否冻结? 如果没有、请继续执行步骤3。
    3)3)断开 USB 电缆。 GUI 仍应关闭。 堆栈到 BOOSTXL-PGA460、然后连接到 MSP-EXP430F5529LP。 从 BOOSTXL-PGA460的 J7的 Alt 电源模式跳线块上卸下分流连接器。 插入 USB 电缆。 笔记本电脑是否冻结? 如果没有、请继续执行步骤4。
    4)4)启动 GUI。 计算机是否冻结? 如果没有、请继续执行步骤5。
    5) 5)如果 GUI 未冻结、GUI 是否会提示用户将 boostxl-pga460固件上传到 MSP430? 如果没有,则可能没有安装相应的驱动程序。
    答:如果您使用的是64位操作系统,则安装路径上提供了一键式驱动程序文件:“My Documents→BOOSTXL-PGA460”。 运行“one_time_setup.bat”文件。
    b.如果您使用的是32位操作系统,请将“pga460_FW_installer_32M.zip”从“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PGA460Q1EVM\PGA460Q1EVM-1.0.0.8”复制并解压缩到“My Documents→BOOSTXL-PGA460”。 运行“one_time_setup.bat”文件。
    6) 6)连接 J7分流跳线、使其与 BOOSTXL-PGA460 Alt 电源模式块上的"LP-USB"文本并行运行、以实现仅 USB 电源模式。 有关兼容跳线模式、请参阅用户指南(www.ti.com/.../slau659)的2.2.2.1节"电源模式跳线设置"。

    如果仍然遇到错误、则在调试的哪个步骤会遇到错误?

    如果您对 MSP430进行闪存编程时遇到任何问题、请参阅 PGA460常见问题解答(www.ti.com/.../slaa733.pdf):)
    4.2 boostxlpga460-firmware.bat 批处理文件安装失败。
    如果批处理文件无法安装、请确保在 PGA460-Q1 EVM GUI 安装向导期间或通过 one_time_setup.bat 文件手动安装时成功安装 MSP430和 Code Composer Studio (CCS)驱动程序文件。 有关驱动程序文件安装的其他详细信息,请参阅问题4.1。 必须从包含 PGA460-Q1 EVM GUI 向导期间安装的 CCS_base 和 USER_FILES 的同一目录加载 boostxlpga460-firmware.bat。 所有上述文件和文件夹都将存储在 Documents→BOOSTXL-PGA460或 My Documents→BOOSTXLPGA460的安装创建文件夹中。 在初始设置期间、该批处理文件只能在 MSP-EXP430F5529LP 上编程一次。 除非将 LaunchPad 改用于或编程用于 PGA460-Q1 EVM GUI 评估以外的用途、否则用户无需重复批处理文件上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem、您好!

     感谢您提供详细信息。

    我使用的是64位 Windows 7专业系统。  

    我的整个笔记本电脑都冻结了。 我无法移动鼠标并执行任何操作。  

    按照您的步骤操作、  

    我认为问题是 MSP-EXP430F5529LP。 当我从    MSP-EXP430F5529LP 上断开 BOOSTXL-PGA460 BoosterPack 的连接时、仅  将 MSP-EXP430F5529LP 连接到 USB 电缆、我的笔记本电脑将冻结。  

    我将所有跳线配置保持在默认状态 、就像开始时一样。  

    请就此问题向我提供一些建议吗? 谢谢你。 非常感谢您的及时帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akeem、您好!
    我已经解决了这个问题。 可能是驱动程序安装不正确。 我手动安装了 CCS。 现在、它可以正常工作!