请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95214 有4个远程温度传感器和1个本地温度传感器,我已经检查了 d/s,刚刚看到了4个远程温度传感器的偏移正确设置,但我没有找到正确的本地温度传感器设置,它是否支持正确的本地温度传感器。 温度监测此本地传感器的位置? 它是 LM95214的 Tj、还是芯片上的 PCB 温度?
如果客户认为该温度不准确、如何校正该本地温度传感器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.