This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95214:如何校正 LM95214的本地传感器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631501/lm95214-how-to-correct-local-sensor-of-lm95214

器件型号:LM95214

有4个远程温度传感器和1个本地温度传感器,我已经检查了 d/s,刚刚看到了4个远程温度传感器的偏移正确设置,但我没有找到正确的本地温度传感器设置,它是否支持正确的本地温度传感器。 温度监测此本地传感器的位置? 它是 LM95214的 Tj、还是芯片上的 PCB 温度?

如果客户认为该温度不准确、如何校正该本地温度传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchan、

    本地传感器无需进行偏移校正、因为此校正是为了针对可能具有不同非理想因数的外部 BJT 进行调整。 内部一个 n 因子是众所周知的、因此无需进行此类校正。局部是 IC 内部的、但其目的是监测 IC 位置处 PCB 的温度。

    此致、
    何塞