This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:使用 AFE5809、LM96530、LM96550、LM96570设计128通道超声波成像系统

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, LM96570, TX810, TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630831/afe5809-designing-a-128-channel-ultrasound-imaging-system-using-the-afe5809-lm96530-lm96550-lm96570

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: LM96570TX810TX517

大家好、

我希望创建一个128通道超声波系统、该系统将 AFE5809用于接收系统、将 LM96530用作 T/R 开关、将 LM96550用作脉冲发生器、并将 LM96570用作波束形成脉冲。 我 在浏览每个组件的数据表时发现一个 FPGA,我找不到关于多芯片集成的任何信息--特别是在 LM96570的情况 下,因为2个或更多芯片之间的确切输出传播延迟未知,这将排除使用 IC 进行传输波束形成的可能性。 我看了之前在论坛上发布的这个问题 :http://e2e.ti.com/support/other_analogue/imaging_afes/f/239/t/230591 ,它提到了芯片上所有通道的波束形成器的 ToD 是相同的,但是根据数据表,每个通道的脉冲模式(因此 ToD)可以变化。 在 Rx 和 Tx 端、每个芯片的传播延迟是否已知?

我还想将 AFE5809用于前端的 Rx 侧、从而使用声纳接收器路径子系统参考设计、但注意到 AFE5809还具有评估板。 与成像系统的评估板相比、使用此设计的 PRO v.con 是什么?

此外、我还在寻找 TX-SDK-V1或 TX-SDK-V2的原理图来设计模拟电子器件的发送端。 这些设计是在线提供的、还是像 AFE5xx 一样有相应的评估板?

最棒的

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我们不推荐使用 LM96570进行新设计。 声纳参考设计是 RX 的良好起点。
    您可以分别查看用于 T/R 开关和 TX 的 TX810和 TX517。 遗憾的是、没有适用于 TX-SDK 的设计。

    您参考的 TI 设计实际上使用的是第22页上的评估板、因此我不太理解您对优缺点的疑问。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    感谢你的帮助。 我还有几个问题。 对于传输波束形成、您是否建议通过 FPGA 实现 Tx 波束形成器(使用它来调整脉冲、而不是使用 IC)、或者您是否销售可用于更新设计的 TX 波束形成器 IC? 另外、关于 LM965xx 系列、您是否建议使用这些芯片、还是出于相同的原因使用 TX810和 TX517 (后者较新)? 如果是这种情况、脉冲发生器和 T/R 开关的传播延迟是否存在芯片间变化? 我提出的原因是、如果存在标准化延迟、在我必须实施 TX 波束形成的情况下、我可以更精确地在必要的通道上解决延迟。  

    关于 TI 设计,我在今天早些时候看到它使用了评估板,当时我正在重新阅读,所以没有任何问题,只是在我的部件上有些困惑,因为我之前以为 EVM 是要测试一个单独的电路板设计。  

    最棒的

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    TX517数据表第15页的图8显示了器件的输出时序图。 第6、7和8页还详细介绍了不同输出引脚的传播延迟规格。

    此致、

    Olu