主题中讨论的其他器件: LM96570、 TX810、 TX517
大家好、
我希望创建一个128通道超声波系统、该系统将 AFE5809用于接收系统、将 LM96530用作 T/R 开关、将 LM96550用作脉冲发生器、并将 LM96570用作波束形成脉冲。 我 在浏览每个组件的数据表时发现一个 FPGA,我找不到关于多芯片集成的任何信息--特别是在 LM96570的情况 下,因为2个或更多芯片之间的确切输出传播延迟未知,这将排除使用 IC 进行传输波束形成的可能性。 我看了之前在论坛上发布的这个问题 :http://e2e.ti.com/support/other_analogue/imaging_afes/f/239/t/230591 ,它提到了芯片上所有通道的波束形成器的 ToD 是相同的,但是根据数据表,每个通道的脉冲模式(因此 ToD)可以变化。 在 Rx 和 Tx 端、每个芯片的传播延迟是否已知?
我还想将 AFE5809用于前端的 Rx 侧、从而使用声纳接收器路径子系统参考设计、但注意到 AFE5809还具有评估板。 与成像系统的评估板相比、使用此设计的 PRO v.con 是什么?
此外、我还在寻找 TX-SDK-V1或 TX-SDK-V2的原理图来设计模拟电子器件的发送端。 这些设计是在线提供的、还是像 AFE5xx 一样有相应的评估板?
最棒的
Jay