This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:超声波感应论坛

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630928/afe5818evm-ultrasonic-sensing-forum

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818

大家好、TI 的朋友。

我从 AFE5818EVM 获取 LVDS 数据、并将其转换为 Excel 格式(请参阅下图)。 它不是正弦波,为什么? 我需要你的帮助!

 

顺便说一下、AFE5818EVM 的配置如下所示。

外部 ADC 时钟25MHz;

正弦波发生器:2MHz、100mVPP

TGC 模式;

4. DIG TGC 设置

启用 EN_DIG_TGC、36dB;

5. PGA 设置

启用 PGA_HPF_DIS;启用 PGA_CLAMP _DIS;PGA_CLAMP LVL -2dBFS;PGA_GAIN 24dB;禁用 PGA_CLAMP 一半;禁用 supress_LOWER_HARVICAL;禁用 V2I_CLAMP;禁用 RED_LNA_HPF_3X;

6.主动终止设置

启用 ACT_TERM_IND_RES_EN;ACT_TERM_IND_RES 1;

7.LNA 设置

LNA_GAIN_GBL 24dB;禁用 LNA_HPF;输入_CLAMP _lvl 自动模式;

POW_MODEes 低噪声

 

AFE581x_ADC  
0x00 0x0000
0x01 0x0014
0x02 0x0000
0x03 0x8010
0x04 0x0011
AFE5818_VCA  
0xC3 0x0000
0xc4 0x3021
0xC5 0x0000
0xC6 0x0000
0xC7 0x0000
0xC8 0x0000
0xC9 0x0000
0xCB 0x00E0
0xD5 0x0000
0xD7 0x0000
0xD8 0x0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faith _Bill、

    我相信 AFE5818输出 ADC 数据采用二进制补码格式。 请重新转换并检查。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们相信、

    感谢您使用我们的 AFE5818器件。

    AFE5818器件的数据值采用二进制补码格式。

    下面显示了一个示例:

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家、这个问题得到了解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这个问题得到了解决。