主题中讨论的其他器件: AFE5818
大家好、TI 的朋友。
我从 AFE5818EVM 获取 LVDS 数据、并将其转换为 Excel 格式(请参阅下图)。 它不是正弦波,为什么? 我需要你的帮助!
顺便说一下、AFE5818EVM 的配置如下所示。
外部 ADC 时钟25MHz;
正弦波发生器:2MHz、100mVPP
TGC 模式;
4. DIG TGC 设置
启用 EN_DIG_TGC、36dB;
5. PGA 设置
启用 PGA_HPF_DIS;启用 PGA_CLAMP _DIS;PGA_CLAMP LVL -2dBFS;PGA_GAIN 24dB;禁用 PGA_CLAMP 一半;禁用 supress_LOWER_HARVICAL;禁用 V2I_CLAMP;禁用 RED_LNA_HPF_3X;
6.主动终止设置
启用 ACT_TERM_IND_RES_EN;ACT_TERM_IND_RES 1;
7.LNA 设置
LNA_GAIN_GBL 24dB;禁用 LNA_HPF;输入_CLAMP _lvl 自动模式;
POW_MODEes 低噪声
AFE581x_ADC
0x00 0x0000
0x01 0x0014
0x02 0x0000
0x03 0x8010
0x04 0x0011
AFE5818_VCA
0xC3 0x0000
0xc4 0x3021
0xC5 0x0000
0xC6 0x0000
0xC7 0x0000
0xC8 0x0000
0xC9 0x0000
0xCB 0x00E0
0xD5 0x0000
0xD7 0x0000
0xD8 0x0000