请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490SPO2EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4400SPO2EVM、 AFE4490
我有2个固件版本为1.4的 EVM。 当我发送命令来查找固件版本或器件信息时、我从 AFE4400SPO2EVM 获得正确的响应、但 AFE4490SPO2EVM 返回大量垃圾字节。 发送命令之前、我已清空串行输入线路、因此我不明白为什么会发生这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有2个固件版本为1.4的 EVM。 当我发送命令来查找固件版本或器件信息时、我从 AFE4400SPO2EVM 获得正确的响应、但 AFE4490SPO2EVM 返回大量垃圾字节。 发送命令之前、我已清空串行输入线路、因此我不明白为什么会发生这种情况。