This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4400和 AFE4490 EVM 之间的差异

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM, AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630462/afe4490spo2evm-differences-between-afe4400-and-afe4490-evms

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4400SPO2EVMAFE4490

我有2个固件版本为1.4的 EVM。 当我发送命令来查找固件版本或器件信息时、我从 AFE4400SPO2EVM 获得正确的响应、但 AFE4490SPO2EVM 返回大量垃圾字节。 发送命令之前、我已清空串行输入线路、因此我不明白为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用相应的固件(应为 v1.3)对每个 EVM 进行编程并重复这些实验?
    固件的位置(对于 Windows 7)为" C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Firmware Updater (程序文件(x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Firmware Updater)"

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 EVM 在 TI 网站上都有 v1.4固件、v1.3固件在哪里可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试 v1.3吗?
    v1.3固件应位于 GUI 的安装目录中(如上一答复中所述)。

    BTW、在另一个主题中、您说过您能够使用 AFE4490的 GUI 更改设置?

    此致、
    Prabin。